This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:AM3359不从 SD 卡引导

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626938/am3359-am3359-not-booting-from-sd-card

器件型号:AM3359

大家好

我不熟悉此 Sitara AM335x 系列处理器。 我选择了0100XXXXXX110111b 引导模式(尝试从 MMC0引导)。 我可以在 SD 卡的时钟和 cmd 引脚上看到一些波形。 我们在3.3V 上运行 SD 卡。 有人能告诉我我还能检查哪些引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan