This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关开发 TDA2x Sock 算法的帮助。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625004/need-help-to-develop-algorithm-for-the-tda2x-soc

主题中讨论的其他器件:MATHLIB

大家好、

我们正在为一个项目评估 TDA2x_EVM 板。我们将使用 VISION SDK3.0进行开发。 我们是此 SOC 的新用户。我们需要在输入视频帧上使用直方图和卷积图像处理算法。因此、我们有以下有关相同内容的查询、

1) 1)是否有直方图和卷积算法的 API 可用?

2)是否有任何参考文档来开发算法?

3)如何在 VISION SDK 中添加 OpenCV 库支持以进行算法开发?

4)如何从 NOR 内存读取和写入数据?

请为我们提供必要帮助。

此致、

Parth Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    我已将您的问题转交给成像专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的查询是否有任何更新?
    我们正在等待您的答复。

    谢谢、

    Parth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    专家会被要求回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是否有直方图和卷积算法的 API 可用?
    您可以在 EVE 和 DSP 软件产品中找到与卷积相关的 API ti_compones\Algorithms_codecs\EVE_SW_ 和 ti_compones\Algorithms_codecs\VLIB

    2)是否有任何参考文档来开发算法?
    您可以在中找到 \docs\TrainingSlides \Introduction to EVE-DSP Features、Partitioning of Algorithms.pdf

    3)如何在 VISION SDK 中添加 OpenCV 库支持以进行算法开发?
    TI 在 TDA2x 上提供预编译的 OpenCV 库、请参阅 VSDK。 为了获得更好的性能、您应该使用 DSP (VLIB、MATHLIB、IMGLIB)和 EVESW 上的优化库产品

    4)如何从 NOR 内存读取和写入数据?
    我将请其他专家对此作出答复。

    谢谢、
    此致、
    Pramod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4)如何从 NOR 内存读取和写入数据?
    我们在 PDK 中有用于从 NOR 闪存读取/写入的 API、使用相同的(\ti_componels\drivers\pdk_01_07_00_11\packages/ti\boot\sbl_auto_norflash)
    如果需要创建 VSDK 数据流、请使用 VSDK NullSrc 和 Null 链接来读取/写入闪存。 这些链接目前支持 SD 卡读/写、但可以使用 PDK API 在 NOR 闪存中进行读/写操作来增强这些链接。

    此致、Shiju