This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5416:TMS320VC5416启动问题

Guru**** 2581835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626967/ccs-tms320vc5416-tms320vc5416-boot-problem

器件型号:TMS320VC5416

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我必须将.out 文件下载到我的 TMS320VC5416 DSP 中。

我正在使用:

- Code Compeser Studio 5.5

-仿真器 Olimex XDS100V3

仿真器软件包

我成功测试了仿真器的连接、我可以连接目标、我可以执行"加载程序"并正确运行文件、但我在关闭电路板时将其松开。

.out 文件还包含内部引导。

有人可以帮帮我吗?

提前感谢、

Alfredo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfredo、

    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我添加了另一个信息:DSP 使用外部闪存。
    但愿这对您有所帮助。
    Alfredo