This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:IPU2 C0和 C1内核间通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625949/tda2exevm-ipu2-c0-and-c1-inter-core-communication

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

我们希望在 IPU2 C0和 C1之间实现内核间通信。 我有一些疑问、请向我们提供详细信息:

1) 1) 如何在内核 C0之后启动 IPU 内核 C1?

2) 2)我们已经检查了邮箱技术的处理器间通信、并检查了邮箱的示例应用、但它是为 TDA2EX 的处理器间提供的。 我们需要一些用于 IPU2内核间 通信的示例应用。

请向我们提供示例应用。

此致、

Bhagyashri Rathod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您的查询将发送给专家进行解答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们您使用的是哪款 SDK 吗?

    谢谢、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用的是 Vision SDK 编译器版本 ti-cgt-arm_5.2.5。

    此致、
    Bhagyashri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 IPU2处理器内核 C0和 C1之间、我们没有使用邮箱机制的确切 IPC 示例代码。
    但在 VISION SDK 中确实有类似的内容、使用 VSDK 3.0中的 PDK、
    可在下找到 IPC 示例
    \ti_component-\drivers\pdk_01_07_00_11\packages/ti\drv\ipc_liter\examples\ipc_mbx

    此致、Shiju