This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:无法安装 RTOS

Guru**** 2586365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633570/rtos-processor-sdk-am437x-unable-to-install-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

我已经尝试过产品下载页面上提供的 CCS 版本(ccs_setup_7.2.0.00013.exe)

software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM437X/latest/index_FDS.html

我还尝试了 CCS 的最新版本(7.3.0.00019)... 两个 CCS 版本都可以正常运行,但在我下载并运行 SDK 之后:(ti-processor-sdk-rtos-AM437X-EVM-04.01.00.06-Windows-x86-64安装.exe)不会显示适用于 AM437x 的 TI-RTOS。 AM437也没有示例(基本"Hello World"除外)... Resource Explorer 中没有任何内容。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM437x RTOS SDK 使用 CCS 7.2进行测试。 下载后、您将在您的硬盘驱动器上获得安装程序、然后使用管理员权限运行它。 您应该看到以下内容并安装它们:

    然后查看:

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这正是我已经完成的。 但是、为了确保我删除了所有 C:\ti 并恢复到 CCS 7.2。
    然后我运行(使用管理员用户并右键单击“以管理员身份运行”)... 如图所示选择了所有选项。
    结果相同、没有适用于 Sitara 的 TI-RTOS。

    我假设不需要重新构建 SDK?

    需要注意的一点是、在安装 RTOS SDK 之前和之后、CCS 没有区别。
    无示例、无用于 Sitara 的 RTOS。

    我已附上2个屏幕截图。

    至于入门指南、我过去在 TivaC 产品上使用过 TI-RTOS、没有问题、但这是 Windows 8.1。 (笑声)  这是安装问题。 仍然卡住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否浏览 过 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK 链接

    所有 CCS 工程都是通过脚本创建的、然后将其导入到 CCS 中。

    此致、Eric