This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:EVMK2G 开发套件设置-无 IP 地址

Guru**** 2582195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619423/rtos-66ak2g02-evmk2g-development-kit-setup---no-ip-address

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我一直在尝试在我的 PC 上设置 EVMK2G SDK。 我遵循了支持网站上的所有指示、发现一些与这些指示中的预期不一致、但这些指示中没有说明调试或问题支持。  

第一个问题可能可以解决所有其他问题、就是获得一个 IP 地址在 LCD 屏幕上出现。 我有一根以太网电缆从 EVM 上的 RJ45连接器连接到以太网交换机、该交换机将我的 PC 和传入的互联网接入其中。 我还尝试通过 RJ45将 EVM 直接连接到个人电脑中。 当我检查命令提示符的 ip config/all 时、它会显示 PC 已设置为 DHCP、因此应该为电路板分配 IP 地址。 我打开电路板并从 micro SD 卡引导、但当屏幕显示"IP 地址"时、没有任何内容。 我在网上找不到任何有关此内容的信息。

我无法在 CCS 中建立目标配置、并假设这是由该问题导致的。 这是我得到的结果。

CCS 版本7.1.0.16、EVMK2G 版本 D 1.3、下载用于 K2G 的处理器 SDK RTOS。

任何/所有帮助都值得赞赏、我花了几个小时卸载/重新安装、搜索支持、尝试解决此问题、并浪费了太多时间。 提前感谢。