This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS124S06:Linux 驱动程序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631980/linux-ads124s06-linux-driver

器件型号:ADS124S06

工具/软件:Linux

是否有适用于 ADS114S0x/ADS124S0x ADC 的 Linux 驱动程序? 最好具有器件树支持。
我已经检查了内核中的所有 TI SPI ADC 驱动程序、它们看起来都不兼容、这是正确的吗?


如果没有合适的驾驶员、是否有人可以建议一个合适的现有驾驶员、我可以将其用作编写一个驾驶员的起点?
或者也许有人已经在处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    乍一看、我找不到适用于此 ADC 的 Linux 驱动程序。
    我将看到社区报告中是否有任何内容、我知道、并将告知您。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TISDK 中没有 ADS114S0x 驱动程序。 您可以在精密转换器论坛(e2e.ti.com/.../)中查询 有关该 ADC 的可用软件。

    此致、
    Yordan