This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:唯一标识符

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619672/omap-l137-unique-identifier

器件型号:OMAP-L137

你好

在我们的许多现有产品中、我们使用 OMAP-L137 CZKBA3器件。

我们目前正在寻找一种方法来获得我们产品的唯一标识、尽管可以从 OMAP 器件读取器件的器件唯一寄存器值(例如 ARM9序列号)

我希望你能就这个问题向我们提供一些建议或想法。

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    您能进一步澄清一下吗? 客户正在寻找

    1)每个 OMAPL137器件都有唯一的 ID  

    2) 2)基于 OMAPL137的产品的唯一 ID、其中此 ID 在他们拥有的所有 OMAPL137器件中都可以相同、以便他们能够将该产品与其他基于处理器的产品区分开来?  

    3) 3)由于您输入了完整的器件型号、是否需要区分 OMAPL137的最新版本与旧版本?

    对于1、我没有好的建议

    对于2、它们是否可以不使用 JTAG ID (在数据表中记录)或任何其他外设 REV ID 字段?

    对于3种情况、SYSCFG CHIPREVID 寄存器允许区分最新的器件版本与旧版本(在 TRM 中)

    希望这对您有所帮助  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在所有器件中寻找真正唯一的 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,在这种情况下,他们是否可以利用 JTAG ID 字段和内容?
    不确定它在所有 TI 器件中是否唯一、但我拉动了4个不同的处理器数据表、看起来不同、这可能比选择外设版本 ID 更好(因为多个处理器可能具有相同的 IP 版本)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了明确这一点、我们将讨论选项1)。 每个 OMAPL137器件都具有唯一的 ID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很抱歉、这让人困惑、因为第一个问题是他们可以使用 ARM REV ID 还是其他东西-这对于每个器件来说都不是唯一的。

    如果在这种情况下每个设备都需要具有唯一的 ID,请参阅以下主题

    e2e.ti.com/.../284370

    OMAPL137的处理方式也相同。 我们不记录/认可/支持为此目的使用芯片 ID 寄存器、但客户可以自行承担风险。



    此致
    Mukul