请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 工具/软件:TI-RTOS
您好!
IM 与 FFTC 模块一起工作、并对其进行配置、使其在 while (1)循环中工作。 当 IQNet 配置为“已禁用”时,该功能可以正常工作;当 IQNet 配置启用时,该功能可以实时工作
a) FFTC 实例0已配置-> 我只能接收 3个中断 ,而第4个中断没有出现。
b)如果同时使用 FFTC 实例0和1、则->我能够接收6个中断、而第7个中断未出现。 i.e(3个中断,每个 FFTC 实例,第4个中断不会出现)。
1) 1) FFTC 实例的累加器配置0:
AccChannelNum = 0;
AccRxQNum = 704;
EventID = 48;
vectId = 8;
2) FFTC 实例1的累加器配置:
AccChannelNum = 8;
AccRxQNum = 708;
EventID = 49;
vectId = 8;
此致
a Asha Kumari