This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:LTE CPRI 串行器/解串器环回模式问题

Guru**** 2582905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634065/tci6636k2h-lte-cpri-serdes-loopback-mode-problem

器件型号:TCI6636K2H
主题中讨论的其他器件:TCIEVMK2X

您好!

如何使用    SFP+光纤电缆连接在 KeyStone II 器件(TCIEVMk2X 评估模块)中测试 LTE CPRI Serdes 环回模式。 我们测试了以下 PDK 示例代码(PDK 版本:pdk_keystone2_3_00_03_15)

(C:\ti\pdk_keystone2_3_00_03_15\packages\exampleProjects)

  1.  aif2GenericK2HTestProject
  2. aif2LTeCheckRfK2HTestProject
  3. aif2LteCpriK2HTestProject
  4. aif2LteSingleToneK2HTestProject
  5. aif2priFastCMK2HTestProject

 以上示例代码仅在内部回路模式下工作。 我们使用 SFP +光纤电缆进行了外部回路测试、但无法正常工作。

 迫切需要帮助解决这个问题

* 如何将上述示例代码从内部环回模式更改为外部环回

 *哪个 SFP 部件适合用于测试五个示例代码的 TCIEVMK2X 评估模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan