This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:引脚 MUX 工具电源域警告

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626925/am3352-pin-mux-tool-power-domain-warning

器件型号:AM3352

大家好、

我将使用 AM3352处理器。 我下载了最新版本的引脚多路复用工具并开始映射引脚。

所有外设映射成功。 但 GPIO 引脚上有警告。

我有两个单独的电压。

VDDSHV1、VDDSHV2、VDDSHV4和 VDDSHV6连接至3.3V。

VDDSHV3和 VDDSHV5连接至1.8V

现在、当我映射 GPIO0-GPIO3中的引脚时 、有一些引脚显示电压冲突。 这是一种违反行为,或者我是否可以处理这些类型 的冲突。

请建议。

请找到下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有受电压域设置影响的 PMT 输出。 该功能旨在帮助系统设计人员规划其引脚分配。 对于用于具有双电压轨的外设的 Sitara 器件、特定 VDDSHVx 域可能为1.8V、另一个 VDDSHVx 域可能为3.3V。 您希望避免将1.8V VDDSHVx 域上的任何引脚与外部3.3V 器件连接、反之亦然、任何外部1.8V 器件都不应连接到3.3V VDDSHVx 域上的引脚。

    USB、GPIO 和 HDMI 等外设将某些1.8V 引脚和3.3V 引脚混合使用、PMT 不会例外地忽略这些引脚。

    谢谢、
    Alex