This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:DSP 上电和复位条件

Guru**** 2584555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634121/tms320vc5402-dsp-power-up-and-reset-conditions

器件型号:TMS320VC5402

大家好、

我的问题与 DSP C54x 的复位条件有关。

因此、我使用简单的 RC 电路进行了复位设计。 请参阅下图。  

1/有时、我在加电后 DSP 挂起(不运行 FW)时遇到问题。 我必须精确地说、我的 FW 通过 HPI 引导加载程序从外部 MCU 主机加载到 DSP 存储器中。

我验证了引导加载程序是否正常运行、并确认没有问题。 现在、我将解决复位问题。  

首先,您是否同意基于 RC 的复位设计?

2我还考虑了 JTAG TRST 信号、因为我不会按照 TI 的建议放置一个外部下拉电阻器(用于嘈杂的环境)。 请参见下图。

但是、O 示波器测量结果表明 TRST 信号仍然处于低电平。 因此、我想不用担心这一点。

3以下是 DSP 3V3和 DSP 复位信号加电时的 O 示波器测量屏幕截图。 请发表评论。

4/您是否了解导致 DSP 复位/上电问题的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deled:

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev