This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:rules.make->编译器配置选项

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626345/linux-tda2evm5777-rules-make--compiler-config-options

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

TDA2EVM5777

软件:PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_setuplinux.bin

主机硬件:Linux Ubuntu 14.04 64位(虚拟机上的 Ubuntu)

目标硬件:VAYU ES2.0 GP EVM VISION - EVM5777G-03-40-00 703760-1031 REV C

请参阅 processor_sdk_vision_03_00_00_00/vision_sdk/build/Rules.make

请参阅 processor_sdk_vision_03_00_00_00/vision_sdk/docs

下面有许多配置选项。  以下哪份文档对这些选项进行了说明? 非常感谢。

编号
要使用的#配置
编号

# tda2xx_evm_linux_all
# tda2xx_evm_linux_infoadas
# tda2xx_EVM_Linux_OpenCL
# tda2xx_evm_linux_opencx
# tda2xx_evm_rased_rvc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的问题已转发给 VSDK 专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    根据您的硬件平台和操作系统选择一个。
    对于 eaxmple,如果您有 TDA2xx EVM,则选择 tda2xx_EVM_xxx 配置中的任何一个。
    再次选择“操作系统”
    如果您希望在 A15上运行 BIOS、请使用 tda2xx_EVM_BIOS_all
    如果您希望在 A15上运行 Linux、请使用 tda2xx_evm_linux_all

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我以下其他配置选项:
    # tda2xx_evm_linux_infoadas
    # tda2xx_EVM_Linux_OpenCL
    # tda2xx_evm_linux_opencx
    # tda2xx_evm_rased_rvc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下所有内容均适用于 TDA2xx (J6) EVM
    # tda2xx_evm_linux_infoadas - ADAS+信息娱乐系统的构建配置
    # tda2xx_evm_linux_OpenCL -build config、用于 TDA2x 上的 OpenCL
    # tda2xx_evm_linux_opencx -build config、用于 TDA2x 上的 OpenCL 和 OpenCV
    # tda2xx_evm_rasy_rvc - TDA2x 上后视摄像头(Android)的构建配置

    此致、Shiju