This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新 BSP 版本的 UART 引导程序(3.02.00.03)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617683/uart-boot-procedure-for-new-bsp-version-3-02-00-03

主题中讨论的其他器件:DRA742

我们使用 DRA742平台、之前使用的是7.04.00.03 BSP 版本。 我们可以根据"DRA7xx_GLSDK_Software_Developers_Guide"从 UART 引导。

现在、我们更改为新的 BSP 版本(3.02.00.03)、是否有针对这个新的 BSP 版本的新 UART 程序?

因为根据 "DRA7xx_GLSDK_Software_Developers_Guide"、我需要将 default_uBoot_config 更改为 dra7xx_evm_uart3_config 并为 UART 加载构建映像(u-boot-spl.bin 和 u-boot.img)、但它会在生成映像时导致错误(错误消息:找不到 dra7xx_evm_uart3_config)。

是否有人可以为3.02.00.03 BSP 版本提供 UART 引导程序、谢谢。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    PSDKLA 3.02.00.03中的 U-boot 不支持 UART:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Data_Sheet

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。 那么、如果我尝试使用 UART 引导、那么我必须使用较旧版本的 BSP、对吧?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    SDK 7.04.00.03使用 U-boot 版本。 2014.07虽然最新 SDK 使用2016.05、但我想 U-boot 中有一些阻止使用 UART 引导的更改。

    我将 ping U-boot 专家、以评论是否可以将 UART 引导与新 SDK 一起使用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩

    新的 u-boot 不支持 UART 引导模式。
    为什么只想使用 UART 引导模式?

    您可以使用 USB 外设引导模式。 请参阅用户指南中的 SPL/DFU 引导模式。 只需将 EVM 的 USB0 (超高速)端口连接到 Ubuntu PC 并从 PC 主机加载 MLO 和 u-boot 即可。

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

    此致
    Ravi