您好!
启用通用串行驱动程序以识别 am3358 设备。 目的是在用户空间中生成/dev/ttyUSBxx 器件。
当 insmod usbserial.ko 时,需要设备供应商 ID 和产品 ID。 什么是供应商 ID 和产品 ID?
此致
Andre
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 user="Andre feng"]如何在设备树中配置 USB?
此设计在器件模式下使用 USB0、这与 AM335x 入门套件或 BeagleBone Black 中的相同。 您可以参考这些设备树设置。
[引用用户="Andre feng"]您对 USB 串行驱动程序有什么建议?
在 AM335x 上? 还是主机 PC?
您希望 AM335x USB0具有什么 USB 小工具功能?
如果您想将 AM335x 上的 USB0用作 USB 串行设备,则 USB-serial.ko 不是您需要的,它不会在 USB 主机上生成/dev/ttyUSB。 有关 USB-serial.ko 的更多详细信息、请阅读内核文档"Documentation/USB/USB-serial.txt"。 您还需要在主机 PC 上读取 dmesg 和其他日志、以了解在 PC 上生成/dev/ttyUSB0的内容。
要将 AM335x 上的 USB0用作 USB 串行器件、可以在 AM335x 上使用命令'modprobe g_serial.ko'。