主题中讨论的其他器件:PMP
工具/软件:Linux
您好!
我对如何使用附加到内核映像的 DTB 文件构建内核映像有疑问。 我使用附加的 dtb 文件构建了内核映像。 但是,在 u-boot 将内核映像加载到 DDR 内存后,内置的内核映像无法启动。
下面是在附加了 DTB 文件的情况下构建内核映像的过程。
1.设置内核菜单配置:
引导选项 —>
[*]使用附加的设备树 blob 到 zImage (实验)
2.附加到内核映像的设备树 dtb 文件
$:CAT arch/arm/boot/zImage arch/arm/boot/dts/xxx.dtb > arch/arm/boot/zImage_dtb
构建 uImage
mkimage -a arm -O Linux -C none -T 内核-a 0x80008000 -e 0x80008000 -n 'Linux uImage'-d zImage_dtb uImage_dtb
4.日志文件 Log_zImage 是引导 zImage_DTB 的错误消息。
日志文件 Log_uImage 是引导 uImage_DTB 的错误消息。
您能帮您检查问题吗? 非常感谢。
e2e.ti.com/.../Log_5F00_zImage.txte2e.ti.com/.../Log_5F00_uImage.txt
启动 zImage_dtb。
U-Boot 2014.07 (2017年8月14日- 21:38:42)
CPU :DRA752-GP ES2.0
电路板:DRA74x EVM 修订版
I2C: 就绪
DRAM: 256 MIB
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
使用默认环境
未设置序列号、正在设置...
目标自旋花费0ms。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
器件0:(0:0)供应商:ATA 产品:SUF ROD vecise。 版本:Nain
键入:Hard Disk (硬盘)
容量:不可用
找到1个器件。
SCSI: 网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
@适配器@
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
在3ms (71.3KiB/s)内读取221字节
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 mmc0导入环境...
3984181字节在210ms (18.1 MIB/s)内读取
在16ms (6.5 MIB/s)内读取109113字节
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3B20f8]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8e6fd000,结束8e71aa38... 好的
正在启动内核...
启动 uImage_DTB。
U-Boot 2014.07 (2017年8月14日- 21:11:58)
CPU :DRA752-GP ES2.0
电路板:DRA74x EVM 修订版
I2C: 就绪
DRAM: 256 MIB
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
使用默认环境
未设置序列号、正在设置...
目标自旋花费0ms。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
器件0:(0:0)供应商:ATA 产品:SUF ROD vecise。 版本:Nain
键入:Hard Disk (硬盘)
容量:不可用
找到1个器件。
SCSI: 网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
@适配器@
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3984229字节在210ms (18.1 MIB/s)内读取
正在从 mmc0引导...
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
映像名称: Linux uImage
映像类型: ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小: 3984165字节= 3.8 MIB
加载地址:80008000
入口点: 80008000
正在验证校验和... 好的
BR、
林少文