请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 大家好、
我在 TMS320C6748开发板上使用图像处理应用的示例代码。 在缓冲区中采集的图像采用 YCbCr 格式、并被传递到函数以转换为 RGB 格式。 我 要附加5:6:5格式的 RGB 数据文件和 YCbCr 4:2:2格式的发光数据。 有人能不能帮助我从 RGB 或 YCbCr 格式提取 Y 数据。 这两种数据格式都是紧凑的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 TMS320C6748开发板上使用图像处理应用的示例代码。 在缓冲区中采集的图像采用 YCbCr 格式、并被传递到函数以转换为 RGB 格式。 我 要附加5:6:5格式的 RGB 数据文件和 YCbCr 4:2:2格式的发光数据。 有人能不能帮助我从 RGB 或 YCbCr 格式提取 Y 数据。 这两种数据格式都是紧凑的。
您好 Mohd、
您可以在以下位置找到 YCbCr 到 RGB 和 RGB 到 YCbCr 颜色变换的公式:
www.equasys.de/colorconversion.html
您应该注意、红色编码为5位、绿色编码为6位、蓝色编码为5位、并使用适当的掩码和移位来从 RGB565中提取 Y。
BR
Tsvetolin Shulev