This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LDCTOUCHCOMCOILEVM:触摸屏滑动校准,LCD 没有显示

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624360/linux-ldctouchcomcoilevm-touchscreen-tslib-calibrate-lcd-has-nothing-show

器件型号:LDCTOUCHCOMCOILEVM

工具/软件:Linux

AM335x+Tslib

我通过 uart2 (RS232)驱动一个串行触摸屏,然后驱动程序被重新安装为 touchit213.c。

设备节点为/dev/event0,当 cat /dev/event0时,会打印一些内容。

但使用 Tslib 进行校准时、LCD 没有任何显示。

运行 ts_test 时将打印 X Y lodaction。

有人会给我 一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的是 PSDK 版本?
    您是否运行了 ts_calibrate?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK6.0。 问题已解决。谢谢!!