This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:访问捕获的和解码的帧

Guru**** 2584395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630351/tms320dm8168-access-captured-and-decoded-frames

器件型号:TMS320DM8168

我们在基于 DVRRDK3/4的定制设计中使用 DM8168。 我们的应用程序正在录制16个模拟摄像机、并解码/显示16个 IP 摄像机 RTSP 流。
这很好。
对于某些视频分析、我们需要访问捕获的帧和解码的帧(YUV 原始数据)。
访问意味着我们要复制缓冲区内容。

我们的应用使用 MCFW、我们的用例是 multich_progressived_vcap_venc_vdec。

其理念是使用额外的输出扩展 live_decode_DUP、并访问16个捕获和16个解码通道。

DUP 的第三个输出应转到 IPCBitsIn (A8)组件。

目前、我正在搜索一个示例、该示例展示了如何通过 IPCBitsIn 获取缓冲区。

此致

Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    有关 DVR RDK 支持、请参阅以下 e2e 线程:
    e2e.ti.com/.../426680

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我们可以访问正在运行的原始帧。

    TI 不支持 DVRRDK 的消息对我们来说是可悲的。

    这是否意味着一般不支持 DM8168 DM8148,还是仅支持 DVRRDK?

    最好的 rgds

    Holger