This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:内核中已中止从 MLO 启动 IPU

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619323/am5728-ipu-boot-from-mlo-aborted-in-kernel

器件型号:AM5728

你好

我们已合并了 DRA7xx 内核的更改以进行延迟连接、在 u-boot-spl 中禁用 PLL 和 DDR 初始化、并设法通过 MLO 启动应用
(https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/615501)
我们可以通过 JTAG 连接到 DSP 内核、并查看程序正在执行。

但是、如果我们连接到 IPU 内核、我们会看到应用程序位于中止异常处理程序中(应用程序使用 GPIO)
如果我们启动一个不使用任何外设的应用程序、它将正常执行。

我们假设这种行为是由于 MMU (可能是 IOMMU、通常由 Remoteproc 驱动程序配置)配置错误所致。

我们应该检查/修复哪些内容来正确运行 IPU 应用程序(我们仍然需要 Linux 和内核之间的 IPC 功能)?