This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EG:TDA2E 上支持的捕获驱动程序的输入数据宽度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634088/linux-tda2eg-input-data-width-of-capture-driver-support-on-tda2e

器件型号:TDA2EG

工具/软件:Linux

大家好、

我的代码库是 PROCESSOR_SDK_VISION 03_01_00_00并使用定制板。

我在以下链接中找到了"适用于 TDA2xx、TDA2Ex 和 TDA3xx 的视频驱动程序移植指南"。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2045.Video_5F00_Driver_5F00_Porting_5F00_Guide.pdf

当端口 A 被选作16位或24位时、第3.3章描述的端口 B 不能被使用。 RTOS 和 Linux 上都存在此限制吗? 是否有解决方法可以解决此问题?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    这是硬件限制、与软件无关。

    Rgds、
    Brijesh