This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:内核启动失败

Guru**** 2582895 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634005/linux-processor-sdk-am335x-kernel-boot-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具/软件:Linux

大家好、有谁能提供帮助?

我成功地在 u-boot 中添加了闪屏、但在这之后、当我加载内核时、它无法启动、出现如下错误:

正在加载/boot/vmlinuz-3.14.55xeno ...

7364496字节在486ms (14.5 MIB/s)内读取

正在加载/boot/dtbs/3.14.55xeno/am335x-boneblack.dtb ...

在28ms (2.9 MIB/s)内读取86386字节

正在加载/boot/initrd.img-3.14.55xeno ...

3288421字节在226 ms (13.9 MIB/s)内读取

调试:[console=ttyO0、115200n8 root=UID=8887b14a-292b-471a-8239-d1bdbd33ae ro rootfstype=ext4 rootwait 相干池=1M quiet cap_univers=enable]...

调试:[bootz 0x82000000 0x88080000:322d65 0x88000000]...

###展开的设备树 blob、88000000

使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导

在88000000、88018171结束时使用设备树

正在启动内核...

[0.001139]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代

[0.001147]这可确保您仍能看到内核消息。 请

[0.001155]更新您的内核命令行。

[2.736216] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:请求 rx1失败。

[2.742175] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败、状态为-517

[2.816011] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:无法请求 rx1。

[2.821960] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败、状态为-517

[2.961679] CPU CPU0:CPU0时钟通知器未就绪、请重试

[2.978283]错误:驱动程序'tfp410'已注册,正在中止...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试引导的 Linux 版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Debian Jessie 8.7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 Debian 支持、请在 www.beagleboard.org 上提出您的问题
    此论坛仅支持 TI 处理器 SDK。