This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:TMDSLCDK138

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626577/ccs-tmdslcdk138-tmdslcdk138

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

正在寻找电路板支持库来在  C674x 处理器操作下运行 TMDSLCDK138电路板、CCSv7-RTOS-SYS/BIOS 包括 LED、用户开关、输入/输出/麦克风采集序列。

谢谢、

Itzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itzhak、

    OMAP-L138板上支持的软件(如 ASK TMDSLCDK138)如下所示:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    请参阅上述链接中的软件(7)部分。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 C6748板、则不能仅使用 Linux SDK、以上链接中的所有其他软件版本都应正常工作。
    C6748软件的链接为:
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    正在使用最新的 SYS/BIOS 和 CCSv7版本在该板上运行 C674x (而不是 ARM9)。 我想操作板载 LED、对 AUDIO_IN/LINE-IN 进行采样并将信号发送到 AUDIO_OUT/LINE-OUT、读取 DIP-Switch 等。 哪个封装包含板级支持库(以及他的姓名)。 您发送给我的链接有很多参考、但简单的 BSL 库没有出现在那里、所以我很困惑、我该怎么办?