This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-AM35x:Bitbake 编译失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633891/linux-linuxsdk-am35x-bitbake-compilation-fails

器件型号:LINUXSDK-AM35x

工具/软件:Linux

| collect2:致命错误:LD 与信号9终止[已终止]
|编译已终止。
| ninja:Build stopped:子命令失败。
|警告:/home/denys/Dev/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/chromium-wayland/53.0.2785.143-r0/temp/run.do_compile.3263:1从'ninja -C /home/denys/Dev/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/chromium-wayland/53.0.2785.143-r0/chromium-53.0.2785.143/out/Release -j 2 chromy_sandbox chromedriver'出1
|错误:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/denys/Dev/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/chromium-wayland/53.0.2785.143-r0/temp/log.do_compile.3263)
错误:任务(/home/denys/Dev/tisdk/sources/meta-browser/recipes-browser/chromium/chromium-wayland_53.0.2785.143.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
注意:任务摘要:尝试了8084个任务、其中8083不需要重新运行、1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
/home/denys/Dev/tisdk/sources/meta-browser/recipes-browser/chromium/chromium-wayland_53.0.2785.143.bb:DO 编译
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。

出什么问题了? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denys、

    请阅读 博客。

    此致、
    Kemal