This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:音频和视频不同步

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632288/tms320dm368-audio-and-video-is-not-synchronized

器件型号:TMS320DM368

您好!

 我正在使用具有 IPNC RDK v5.1.0应用程序的 DM368 EVM 板上工作。 我将在 Tvout 接口上提供视频、在线路输出接口上提供音频信号。 但音频和视频不同步。

哪些参数用于控制音频和视频信号的同步。 有人可以告诉我吗? 是否有任何文档介绍了如何将音频和视频与不同来源同步。  

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您可以使用音频和视频帧的时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    请告诉我。 如何使用此时间戳? 是否有与此时间戳相关的文档?

    此致、

    Amit Soni