This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TI 深度学习-导入预先训练的模型

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626589/tda2evm5777-ti-deep-learning---importing-pre-trained-models

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们使用 TIDL 模型导入工具(tfImport & CaffeImport)在 Vision SDK v3.0中导入其他经过预先训练的模型。 我将使用这些模型导入工具的预编译二进制文件、其对应的模型文件(.pb 表示 tensorflow)位于 PSDK-Vision 3.0\ti_compons\Algorithms\REL.TIDLOBJ.00.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.BJ\modules\ti_dl\utils 位置。 我在运行该工具时遇到错误。 下面列出了一些错误和使用的型号。 您能告诉我如何解决这些错误吗?

文件名:ssd_inception_v2_coco_11_06_2017\Frozen inence_graph.pb、

错误:找不到请求的输入数据:预处理器/MAP/TensorArrayUnstack/range/start!!

文件名:tensorflow_Inception_graph.pb

错误:已调用调试错误- R6010 - abort()

文件名:INVING_v3_2016_08_28_FROZEN。PB

错误:运行时间检查失败#3 -变量'params'正在使用而未被初始化

是否需要使用特定版本的模型? 这方面的任何指针都将有帮助。

此致、

Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给 DL 专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭线程。 在中发布了相同的查询

    此致、Mariya