This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:串行(RS232或 RS422)编程 DSK6713板载闪存的任何应用程序?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633835/tmdsdsk6713-any-application-to-serially-rs232-or-rs422-program-on-board-flash-of-dsk6713

器件型号:TMDSDSK6713

各位专家、您好!

我正在寻找对 DSK6713的闪存进行串行编程的帮助。 虽然提供了 Flashburn 实用程序、但它只能使用 JTAG 接口进行编程、仅用于工作台编程。 我正在寻找任何应用、如 Flashburn 或使用 RS422接口进行编程的某种方法?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nisar、

    我将向 SW 团队询问有关您的问题的解决方案。 反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev