This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:GPMC NAND 闪存 WPN

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625617/linux-am3352-gpmc-nand-flash-wpn

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

我们有许多产品采用 AM3352并使用256M2B NAND 闪存。

在所有设计中、GPMC WPN 线都有上拉电阻器、而从引脚复用开始、它处于模式7意味着处于 GPIO 中。

GPMC 控制器如何利用该引脚、以及在 MTD 上执行读写操作期间如何使用该引脚?

此致、

Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您指的是哪款 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将 SDK 版本3.0.0.4与 Linux 版本4.4.-12搭配使用。

    此致、
    Rohit Khatri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、您可以通过以下方式自行跟踪此情况:
    drivers/memory/OMAP-GPMC.c

    此致、
    Yordan