This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:是否支持3个以上的 SDIO 器件?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626821/am3359-support-for-more-than-3-sdio-devices

器件型号:AM3359

是否可以在不使用外部多路复用器的情况下连接4个或更多4位 SDIO 器件? 否则、将多路复用器连接到 Sitara 的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM3359器件具有3个 MMC 控制器、因此您可以连接最多的 SDIO 器件。 对于必须使用外部多路复用器的情况、互联网上有各种解决方案、例如:
    www.ti.com/.../txs02612.pdf

    不确定哪种方法是最佳方法.. 但是请注意、您必须修改内核源代码以支持4SDIO 器件。

    此致、
    Yordan