This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:安装 Yocto 的依赖项

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626984/linux-installing-dependencies-for-yocto

工具/软件:Linux

大家好、

此主题不是查询、而是我在设置基于 Ubuntu 14.04 LTS 的 Yocto 时找到的解决方案。

TI wiki 页面中已经提供了其中的一些软件包列表、但我在重新安装 Ubuntu 14.04时遇到了问题

我列出了需要安装的依赖项。  

sudo apt-get install gawk wget git-core d扩散 stat unzip texinfo gcc-multilib build-Essential chrpath SOCAT

sudo apt-get install libsdl1.2-dev xterm subversion sed CVS coreutils texi2html DocBook-utils python-pysqlite2 help2man make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mconf-dev libake max-mesa-dev *** autoclcoop ascipoc automobile

sudo apt-get install u-boot-tools

希望这对在 TI e2e 社区的 Yocto 工作的任何人都有所帮助。

谢谢、

Prabhuraj

Black胡椒 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    感谢您提供此信息。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Kemal。 谢谢。

    此致、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术