This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:默认 IO 时序模式下的 Vout 交流时序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633646/dra746-vout-ac-timing-during-default-io-timing-mode

器件型号:DRA746

各位专家:

我的客户查看 Jacinto6数据手册(SPRS950C)、并希望在 ModeSelect 为0 (即默认 IO 时序模式)时知道 D1至 D6的值。 您可以共享这些信息吗? 他们理解在 DM 第7.7节中应谨慎行事。

仅当使用单个 IOSET 内的信号时、本节提供的 IO 时序才有效。 表7-19和表7-20中定义了 IOSET。

本节提供的 IO 时序仅在按照本节中的表所述配置相应的虚拟 IO 时序或手动 IO 时序时、对某些 DSS 使用模式有效。


此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、他们想知道表7-15的 D1至 D6。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我不确定我是否正确理解您的问题。 表7-15列出了从 D1到 D6的所有默认开关特性值。 仅当设置了相应的 ioset 和手动/虚拟模式时、它们才有效。

    此致、
    Lyuben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lyuben、

    感谢你的答复。 如果我正确理解 DM、"手动/虚拟模式已设置"意味着 modeSelect = 1。 当 ModeSelect = 0时、D1至 D6的值是多少?

    最好的农家
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    当 ModeSelect = 0时、VOUT 没有"默认 IO 延迟时序模式"值。 您可以看到表"表7-2。 模式摘要"? 请参阅如何为某些外设设置"无需虚拟或手动 IO 计时模式"、即在您设置 ModeSelect = 0x0 ="默认模式"=根本不需要设置自定义延迟时。 注意对于某些外设、"默认"也意味着虚拟/手动自定义模式、但通常、默认模式意味着您没有要配置的延迟模式。

    现在、查看模式汇总表中的 VOUT 部分。 您在这里没有这样的"无虚拟/手动模式"选项、因此您必须使用 modeSelect = 0x1并根据 VOUT 功能模式选择手动模式。 这里可能会有些问题、因为描述中有一个"默认"、但它只是意味着手动模式不是"备用"模式。

    简而言之、当 modeSelect = 0x0时没有值、对于 VOUT、您必须使用 modeSelect = 0x1并从表7-2配置某些手动延迟。 模式摘要。

    我还建议使用焊盘配置工具(PCT)并阅读 IODELAY 应用手册。 这两种模式将帮助您更好地了解手动/虚拟/默认/等延迟模式。


    希望这对您有所帮助。


    谢谢
    Alex