This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:加密性能基准?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626765/am4376-crypto-performance-benchmarks

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:AM3358

我正在寻求加密性能基准、特别是 AM437x 和 AM438x 系列处理器具有128位块大小的 AES-CBC-256。  此 wiki 页面 与我要查找的内容类似。  但是、基准测试不会指定在哪个处理器上执行它。  此外、我希望 AM437x 和438x 系列的 AES 吞吐量数据、而不仅仅是该 wiki 页面上列出的 Sitara 处理器。  是否有人可以提供更新的数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    链接页面上列出的基准测试结果是指 AM3358处理器性能。

    BR
    Tsvetolin Shulev