This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请任何人建议使用最佳算法来检测该算法、例如仅检测行人、车辆、交通标志

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632418/please-anybody-suggestion-best-algorithm-to-detect-the-algorithm-like-only-pedestrians-vehicles-traffic-signs

您好,

请向任何 人提供建议或链接,以  找到最佳方法检测 算法,例如仅 检测行人、车辆、交通标志。  

此致,
Sunil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

     您能否提供有关此请求的更多详细信息?  这是否是安装在车辆上的传感器?  一个传感器还是多个传感器?  什么类型的传感器?  您可以提供的任何其他信息对于确定解决方案非常有帮助。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    在计算性能 方面以及  在 TDA2x 和 TDA3x 器件系列上电方面、您可以非常高效地运行算法。 请访问 https://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2017/01/05/tda-adas-solutions-enable-a-safer-driver-experience

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其车辆安装的传感器(摄像头),传感器类型为摄像头。 我们在汽车保险杠上安装了摄像头,用于前方碰撞警告。 目前、我们使用开放式 CV 来查找行人、使用 C++的车辆。我对在 TDA2x 中使用 C 来实现适合上述情况的最佳算法感到好奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    您可以在此处查看:
    \ti_componations\Algorithms\REL.200.V.OD.C66X.00.06.00.00.00.00.00.06\200.V.OD.C66X.00.06
    用于查找 DSP 的物体检测模块。 在子目录中、您可以找到文档和测试示例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan