This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:VOUT0是否支持 DM8148上的扩频时钟

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633615/tms320dm8148-does-vout0-support-spread-spectrum-clocking-on-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

大家好、

我检查了 TRM 以找到 VIDEO0PLL_STATUS 寄存器可以确保 VOUT0上的展频时钟状态。

然而、VIDEO0PLL_CLKCTRL 寄存器具有 ENSSC 位来控制扩频时钟。 但说明似乎 VOUT0不支持扩频时钟。

请帮您澄清这一点吗?

提前感谢。

B.R.

OC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omin、

    我将查看这一情况、并返回给您。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    展频时钟功能并不是大量的特性,因此从 DM814x TRM 中删除了。 我发现有几个客户成功使用了此功能(用于降低 EMC/EMI)、但此功能未经 TI 验证、因此官方不支持。

    另请参阅以下 pdf 文件是否将在有关视频 PLL 改进的帮助中。

    e2e.ti.com/.../DVO-jitter-FAE-alert_5F00_centaurus.pdf

    此致、
    帕维尔