工具/软件:Linux
我们的设计使用 SYS_BOOT10-15作为输入。 输入是开路或接地短路的简单跳线。 这些跳线用于配置我们的产品、并在电源关闭时安装。
我们的设计基于 Beagle Bone Black。 我们的设计配置为引导 MMC1、MMC0、UART0以及最后的 USB0。 如果未安装跳线、这似乎可以正常工作。 当安装了连接到 SYS_BOOT14的跳线时、大多数电路板会启动、但其他电路板不会启动。
我们在 Beagle Bone Black 上对其进行了广泛测试、测试结果正常。 我们在设计的原型运行上对其进行了测试、测试成功了。 现在我们已投入生产、大约20%的电路板似乎无法在 SYS_BOOT14接地的情况下启动。
有人有任何线索吗?