This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:软件 SD 卡或 eMMC

Guru**** 2562310 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626534/am4378-software-sd-card-or-emmc

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

让我谈谈 AM437x 的 MMC 端口。

MMC 端口支持 MMC 端口与 SD 卡或 eMMC 之间的连接。
我们了解 AM437x 可以为 SD 卡和 eMMC 使用相同的软件。
正确吗? ?

因为编译此 wikipage 的 MLO 和 u-boot 时提到了这一点
某些配置支持 SD 卡引导、但不支持 eMMC 引导

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_U-Boot_User%27s_Guide

例如、AM437x EVM-SK 可以支持 SD 引导、但不支持使用 am43xx_evm_defconfig 的 eMMC 引导。
为什么不使用 SD Boot 的配置 eMMC Boot?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]例如、AM437x EVM-SK 可以支持 SD 引导、但不支持使用 am43xx_evm_defconfig 的 eMMC 引导。

    为何未使用 SD Boot 的配置 eMMC Boot?



    根据产品文件夹(),此设备没有 eMMC:
    功能
    硬件                       软件   连接
    AM4378 ARM Cortex-A9处理器 Linux       千兆位以太网(2)
    1GB DDR3L                               Micro SD 卡(1)
    TPS65218电源管理 IC             USB2.0双角色/主机(1/1)
    4.3英寸电容式触摸屏                  LCD 音频输入/输出
    板载摄像头模块
    64MB QSPI-NOR 闪存
    Wilink8连接器

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    还可以 谢谢!

    实际上、我的客户希望使用与 SD 卡相同的 eMMC Boot 软件。
    有可能吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解正确。

    如果他们希望通过使用 am43xx_evm_config 的 MLO & u-boot 构建从 eMMC 引导器件、那么可以、只要器件实际具有要引导的 eMMC、就应该可以执行此操作。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须