This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:CAN't 从 VisionSDK 3.0构建 OpenCV

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618557/processor-sdk-tdax-can-t-build-opencv-from-visionsdk-3-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

根据文档 processor_sdk_vision_03_00_00_00_00/vision_sdk/docs/FeatureSpecifUserGuide/VisionSDK_UserGuide_opencx.pdf 的第1.4段、我正在尝试构建 OpenCV 库。  但 OpenCV 没有文件" /platforms/generic、名为"arm-gnueabi_BIOS.toolchain.cmake"。

在文档 processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_components/open_comput/OpenCV/OpenCV-3.1.0/docs/processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_components/open_comput/OpenCV/OpenCV-3.1.0/docs/OpenCV_cross_compile_Steps_for_A15_BIOS.pdf 中、第5.e 段中显示"转到标签 v00.04.03.1"。 但 Git 服务器上没有这样的标签。

您能否提供文件"arm-gnueabi_BIOS.toolchain.cmake"或 标签"ticv3.1_00.04.02.00"上的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    我已将您的问题转交给 OpenCV 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:
    请从以下发布分支结账、而不是从标签结账
    git 签出-b OpenCV_3.1远程/源站/tiopencvrelease_3.1

    将能够在指定路径中获取"arm-gnueabi_BIOS.toolchain.cde"文件

    此致
    Surya