This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TIDL00.08 -模型导入工具

Guru**** 2582415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633899/tda2evm5777-tidl00-08---model-import-tool

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我正在使用新版本的 TIDL00.08、并尝试导入模型。

从源代码中、我知道我们必须构建一个配置文件、然后将文件名和参数放入其中。

但我尝试了、但它无法在 config 文件中捕获我的网络名称。如下所示。

在我的 config_file.txt 中:

我的命令显示


它似乎捕获了配置文件、但无法捕获内部的网络文件名。

它甚至不能打印我的网络字符串。

我在配置文件中更改了很多格式并尝试、但它仍然不起作用。

 

是否有任何有关 TIDL 新版本的培训视频或文档?

如果有的话、可能对我有用。

提前感谢。

 

此致、

黎志颖

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人知道答案、请与我分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、问题可能是因为 Windows 和 Linux 之间的 EOL 不匹配。 我们有大约10个用于 TIDL 导入的配置文件。 请使用其中一个作为参考更新文件名。 如果问题仍然存在、请共享配置文件、将重新生成并更新状态。

    谢谢、此致、
    库马尔。 D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kumar、
    感谢您的回答。
    它的工作原理。
    BTW、
    是否有任何有关 TIDL 新版本的文档?
    它似乎比旧函数添加了很多函数。
    如果有、我可以更详细地了解它。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TIDL 发布包的 docs 文件夹中的用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。 非常感谢。