This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何配置 nRESETIN_OUT

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626649/how-to-configurate-nresetin_out

您好!尊敬的:

    我正在为我的项目选择 AM3552 SitaraTm处理器,数据表显示“将 nRESETIN_OUT 作为双向复位信号实施时必须小心。  建议将该信号仅用作输入或仅用作输出。”但我不知道如何  配置为输出或输入,如果 应用程序只使用引脚作为输出,我们如何 配置 一些 寄存器?

   非常感谢。

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件?
    如果使用 Linux SDK、则应修改器件树文件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

        如果 应用程序仅使用引脚(nRESETIN_OUT)作为输出、我们如何 配置 一些 寄存器? 我们使用 Linux SDK。 您能给我一些 配置   nRESETIN_OUT 寄存器的建议吗?

    感谢您的回答。

    此致、  

    图预算外