This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:EtherCAT MDP 计划?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623859/amic110-ethercat-mdp-schedule

器件型号:AMIC110

尊敬的团队:

是否有发布 EtherCAT MDP 的计划?

在 AMIC110 PRU 上实施 EtherCAT MDP 是否有任何限制?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung-IL:

    EtherCAT MDP 是 Beckhoff SSC 中已有的应用层功能、不依赖于 AMIC110上的 PRU 固件。 请参阅 Beckhoff 的以下文档。

    应用手册 ET9300 (EtherCAT 从站协议栈代码)

    13.3 PDO 映射和 SM 分配对象

    PDO 映射和 SyncManager 分配对象是根据 ETG.5001-1中定义的模块化设备配置文件(MDP)自动生成的(由于 ETG.5003半导体设备配置文件使用 MDP 结构、该工具还为此类对象字典生成对象)。

    文档:ETG.5001.1 S (D) v0.0.9

    模块化器件配置文件

    第1部分:通用 MDP 器件模型

    1.1概述

    模块化设备配置文件(MDP)定义设备内结构的建模。 主要对象字典结构和条目的相应行为由 mDP 定义。 目的是为主工具和配置工具提供一种处理器件的简单方法。

    模块化结构可用于支持物理或逻辑模块的所有类型的器件。 例如:

    •多轴伺服驱动器(物理模块)、每个轴具有独立的运行模式(逻辑模块)

    •具有内部主干的可扩展总线耦合器(例如切片 I/O)

    •从现场总线到 EtherCAT 的网关

    此致、

    Garrett