This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:构建适用于 Linux 16.04的 VSDK 2.12

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619652/linux-building-vsdk-2-12-for-linux-16-04

工具/软件:Linux

大家好、


我在 Linux 16.04上使用 VISION SDK 2.12。

 我在首次构建时遇到以下错误

您的 DTC 太旧、请升级至 DTC 1.4或更新版本

目标'uboot_build'的配方失败

目标'uboot'的配方失败。

这是因为 Linux 16.04版本、或者我缺少了一些步骤

此致

Poonam


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    使用"DTC -v"命令检查 PC 上的器件树编译器(DTC)版本、但如果您观察到此错误消息、则它看起来比1.4.0旧。 如果正确- DTC 版本较旧、则尝试更新1.4.0。 在这里、您可以找到 DTC 的最后版本:
    launchpad.net/.../device-tree-compiler

    BR
    Tsvetolin Shulev