This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:通过 ISS、DM388采集原始8位灰度(仅 Y 分量)视频数据

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633159/dm388-capture-raw-8-bit-grayscale-y-component-only-video-data-trough-iss-dm388

器件型号:DM388

您好!

我有视频信号源(FPGA)、可生成原始灰度视频数据(640x480)、其中包含数据有效信号和帧有效信号。 此视频源连接到 DM388-CSK、ISS 并行视频端口。 系统运行 IPNC-RDK_3.9.1软件。 输入视频数据格式:8位并行、仅 Y 分量(灰度)、离散同步信号(DVAL 和 FVAL)、27MHz 像素时钟、640x480、渐进、30fps。

目前、我需要捕获视频帧并通过模拟 SD 输出显示它们。

是否有办法使用 IPNC-RDK 软件从 FPGA 捕获原始视频数据? 是否有任何有关配置和修改的建议?

我已经在两周内挖掘 IPNC-RDK 源代码、我非常熟悉其工作原理。 我可以编写自己的用例。

我尝试修改 ISS 捕获驱动程序代码和 CameraLink 代码、但没有成功。 代码非常混乱、没有记录、因此我总是以挂起的 M3处理器结束。

欢迎提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已检查 ISS 文档以进行必要的视频格式配置?