This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:关于 PLL 初始化过程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631930/tms320dm368-about-pll-initialization-procedure

器件型号:TMS320DM368

您好!

我的客户正在使用 DM368、他们的 NAND 启动有问题。
在执行 UBL 处理期间、DSP 映像无法从 NAND 存储器正确加载到 DDR 存储器、这是一个问题。
这个问题很少发生、并且很可能在高温下发生。
但是、这个问题似乎可以通过在执行 PLL1初始化后插入一个等待来解决。
请参阅随附的源文件以了解实际的初始化处理、必须在 DEVICE_PLL1Init ()和 WDT_FLAG_ON ()之间插入 WAIT。
e2e.ti.com/.../2210.device.c

=== device.c ==


if (status = E_PASS) status |= DEVICE_PLL1Init();


"插入等待"


WDT_FLAG_ON ();

===================

在 PLL 初始化过程结束时、它从旁路模式更改为 PLL 模式、我认为 CPU 在转换到 PLL 模式后不稳定。
所以我认为等待必须插入它、我是否理解正确?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      

      请参阅 DM368勘误表。 VPSS 复位似乎存在一些问题。

    http://www.ti.com/lit/er/sprz316b/sprz316b.pdf

    您还在使用哪个 IPNC_RDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Prasad、

    我认为他们的问题不是 VPSS 复位问题、因为这是在 VPSS 模块启动之前发生的问题。
    客户可能使用的是 DVDSK、而不是 IPNC_RDK。 请告诉我 IPNC_RDK 的下载链接。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我正在等待 TI 的答复。 因为、根据器件的不同、它看起来像是一个问题。
    所以、我需要您的帮助。

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过签署 NDA 来获取 DM36x 的 IPNC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 DM36x 上的各种软件开发中发现了这种问题。 (不确定如何不注意)。

    但是、您是否在使用硬件之前先检查了 TI EVM 上的软件? 如果您可以在 TI EVM 上重现此问题、请告诉我

    谢谢