This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:设置内部 RTC

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619566/linux-am4378-setting-the-internal-rtc

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

大家好。

我们基于 AM4378 SK 电路板制造了电路板。

此时、我们如何设置内部 RTC?

我想将 Linux 时间和日期与 RTC 同步。

最后、它将从 QT 开始花费 Linux 时间和日期。

QT 希望获取 GPS 模块的时间和日期、并将其写入 RTC。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用标准 Linux 命令:

    1.在内核提示符下设置系统日期和时间:
    日期 MMDDhmmYYYY
    2.更新 RTC:
    hwclock -w
    3.为了进行验证,您可以使用以下命令读取 RTC:
    hwclock -r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 谢谢您。

    hwclock -w 是 RTC 设置命令?

    如果仅保持 AM4378的 RTC 功率、RTC 是否继续流动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、hwclock -w 是使用当前时间和日期更新 RTC 的命令。
    是的、RTC 将在 VDDS_RTC 存在时继续工作。