This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TI DVSDK 软件平台编译、适用于 TI EVM 板或 Leoprad 板 DM358

Guru**** 2583475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630705/tms320dm368-ti-dvsdk-software-platform-compiling-for-ti-evm-board-or-leoprad-board-dm358

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们将开始为其中一个媒体应用开发 DM368达芬奇处理器。

我们已下载 TI 的数字视频软件开发套件(DVSDK)包 以及 Rigde Res 运行 SDK。

1) 我们是否需要 TI 的数字视频软件开发套件(DVSDK)和 Ridgerun SDK 来开发我们的应用?

2)或者我们只能使用 TI 的 DVSDK 来开发我们的应用?

注:

我们还没有决定硬件是随 Leopard 板 DM368还是 TI 的 EVM 一起使用。

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanath Rai、

    您可以在 TI DVSDK 上开发完整的应用(甚至可以查看 IPNC RDK)。

    不需要使用 Ridge Run SDK。 您可以根据某些标准(如许可、工作等)来决定您的选择:)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravikiran、您好!

    感谢你的答复。

    我们将使用 TI DVSDK、因为它适合我们的视频和摄像头应用。

    是否有关于编译 TI DVSDK 软件步骤的文档?

    谢谢、此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI DVSDK 版本包含一个简单的构建设置用户指南。 此外、还有大量在线资源。
    请参阅以下链接。

    processors.wiki.ti.com/.../DM36x_Resource_Guide



    谢谢