This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于车辆对车辆应用的评估模块

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626143/evaluation-module-suited-for-vehicle-to-vehicle-applications

主题中讨论的其他器件:DRA746

您好!

我们正在开发车对车(V2V)应用、并想知道是否有任何基于 TI 处理器的评估板可用于测试。 是否有任何与 IEEE 802.11p 标准兼容的电路板?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有与 IEEE 802.11p 标准兼容的电路板 EVM。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何具有其他标准的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还有兴趣了解其他哪些标准? 汽车对汽车? 此外、我假设您是指一个具有汽车处理器的电路板、因此您在处理器论坛中提出了哪些问题?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    符合车对车标准的任何无线 EVM。
    是的、我们需要一个具有汽车处理器的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会询问。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA746/756 EVM:

    (笑声) 具有 WiLink 8Q 连接器、可连接到 WiFi 芯片:

    此致
    Kyle