This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:如果跳过 DVDD33、则进行电源定序

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619412/66ak2h14-power-sequencing-if-dvdd33-skipped

器件型号:66AK2H14

尊敬的团队:

 我们在66AK2H14中未使用 USB 接口、因此我们将 DVDD33保持悬空。

由于数据表建议在包含 DVDD33的位置进行排序、因此这会影响排序。

此致、

Prasanna G

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不会影响加电排序。

    如果您使用的是 DVDD33、顺序为:
    第一个序列规定了在 IO 电压之前开始的内核电压、如下所示。
    1. CVDD
    2、CVDD1、CVDDT1、VDDAHV、AVDDAx、DVDD18
    DVDD15
    VDDALV、VDDUSB、VP、VPTX
    DVDD33

    第二个序列提供了与其他 TI 处理器的兼容性、其中 IO 电压从之前开始
    内核电压如下所示。
    VDDAHV、AVDDAx、DVDD18
    2. CVDD
    3. CVDD1、CVDDT1
    DVDD15
    5. VDDALV、VDDUSB、VP、VPTX
    6. DVDD33

    如果您将 DVDD33保持未连接(悬空)状态、那么您将以相同的方式对 UCD 进行编程。 但它在 DVDD33和电路板的电源电路之间没有实际连接。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的支持。

    您能否详细说明一下您的观点"如果您将 DVDD33保持未连接状态(悬空)、那么您可以使用相同的方式对 UCD 进行编程。 但它在 DVDD33和电路板的电源电路之间没有实际连接。 ""

    以相同的方式对 UCD 进行编程意味着什么?

    此致、

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我可能会引起混淆。 这是 K2H EVM 中的电源定序控制器。
    总之、我要说的是、您需要遵循加电序列。

    此致、
    Yordan