This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:KeyStone (C6657) DDR3认证

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623597/tms320c6657-keystone-c6657-ddr3-qualification

器件型号:TMS320C6657

Keystone DSP 是否存在合格的 DDR3供应商/器件列表?

 SPRABI1B 第2.3节中建议仅使用"合格"产品:

"在编写本文档时、许多制造商提供了器件。 建议仅使用完全符合最新 DDR3 JEDEC 规范且由知名制造商生产的高质量 DRAM 器件。 错误的 DRAM 器件或制造商选择会导致性能问题、这些问题可能无法在可用软件或 DSP 的配置限制内解决。"

常用的 Micron MT41J128M16JT-125:K 在生产运行时供应不足。

 推荐使用 ISSI IS43TR16128C-125KBL 交叉参考。 是否符合 TI 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个凸点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如前所述、C6657的 DDR3接口旨在满足 DDR3的 JEDEC 规范。 由于这是一个严格的标准、我们不使用各种 DDR3存储器部件测试 C6657。 如果该器件符合 JEDEC 标准并遵循 DDR3接口的布线规则、则该器件应与 C6657兼容。 我对您引用的 ISSI 器件没有任何经验、但如果符合 JEDEC 标准、您应该能够配置 C6657以使用它。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您的回复实际上仅涉及上述 TI 建议的第一部分。 我担心的是、TI 已竭尽所能地声明以下内容:

    "建议仅使用完全符合最新 DDR3 JEDEC 规范且由知名制造商生产的高质量 DRAM 器件。 错误的 DRAM 器件或制造商选择会导致性能问题、这些问题可能无法在可用软件或 DSP 的配置限制内解决。"

    鉴于 DDR3认证是行业中的一件真正的事情、因此这是非常有意义的、任何特定硬件的认证通常都不局限于符合 DDR3 JEDEC 标准的简单性。

    我想这里的问题是、TI 文档规定:

    完全符合最新 DDR3 JEDEC 规范的器件...



    2.由知名制造商提供的零件/不是"不正确的...制造商选择"。

    由于"Known Manufacturers"和"Incorrect..."数字在 TI 文档片段中占据突出位置、您能否至少确认 ISSI 符合此描述?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    该文件中的措辞是谨慎选择的。  器件必须符合 JEDEC 标准。  过去曾有过这样的情况、即客户使用了来自含糊不清制造商的廉价 SDRAM、而这些制造商后来发现这些器件不符合 JEDEC 标准、因此出现了性能问题。  这不是我们为客户鉴定 SDRAM 供应商的场所。  我们建议客户仅使用知名制造商和供应商的器件来避免这种类型的问题。

    Tom