This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:(ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04)从 SD 卡引导时出现问题、由 create-sdcard.sh 创建

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618328/linux-am5728-ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04-00-00-04-problems-to-boot-from-an-sd-card-created-with-create-sdcard-sh

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!
从我使用 create-sdcard.sh 创建的 SD 卡成功引导时、我遇到一些问题
内核引导期间不会挂载 rootfs 分区。
它正在等待/挂起:正在等待根设备 PARTUUUUID=3fd39b8c-02...

我使用的是 GP-EVM (TMDSEVM572X)和 PLSDK:TI-processor-SDK-Linux-am57xx-EVM-04.00.04
当我使用 EVM 随附的 SD 卡时、它能够从 SD 卡引导?!

我使用 create-sdcard.sh 脚本已有多年了、直到3周前、我才能够从我自己的 SD 卡启动。

我已将 uboot 参数重置为默认值。
何时更改 uboot 参数以通过 tftpboot 加载内核、并通过 NFS 从主板引导中安装 rootfs。

已连接 Create-sdcard.sh 和 Linux 引导日志记录。

请帮助、

此致、Patrick

e2e.ti.com/.../8640.logging.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过多个 Kingston 卡(相同类型)、所有卡都显示 mmc0:错误-110、同时初始化 SD 卡。

    已将 Kingston 替换为 SanDisk ->问题消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享。

    此致、
    Yordan