This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:集成 AETLib 以配置 C66x DSP

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625069/tda2hg-integrate-aetlib-to-profile-c66x-dsp

器件型号:TDA2HG

您好!

我的客户从 AETLib (v4.18)为他集成了相关器件、以便在目标级别而非 CCS 上具有分析功能。

AETLib 是否有更详细的一般说明/帮助? 随附的 html doxygen 文件不是很详细。

例如、以下数据结构"CSL_AET_mmrRegs"。 它似乎是 AET 存储器映射寄存器的基地址、并指向地址0x1BC0020。 我在 Vayu (TDA2x) DM/TRM 中找不到寄存器本身和地址。

您能给我介绍一下该寄存器及其字段的文档/描述吗?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI.com 和 wiki 页面中搜索时、我发现有很多点击、例如以下几个:

      

    据我所知、我们不会公开披露 JTAG 寄存器。  

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、Alex、

    我知道上述链接和文档。 但不幸的是、我找不到上述寄存器的任何解释。 请您向我提供相应的文档(如有必要、请通过邮件)。

    谢谢、此致、
    Gregor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregor、

    未公开提供有关 AET 及其支持寄存器的详细信息。

    如果您的客户在使用 AETLib 时遇到问题、或想要了解有关如何满足特定用例的更多信息、请提供相关详细信息、我们很乐意提供帮助。

    此致、
    --杰森